我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何使用排除故障工具(2)?
问题描述:
Continuum系统如何使用排除故障工具(2)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

排除故障工具(2):另外一个工具叫做AccTrace,双击打开,点击开始追踪,几分钟后点击停止追踪,刷新文件夹,会生成一个名为ACCTrace_时间的csv文件,双击这个文件,可以看到相关记录。

还有一个Continuum Analyzer,进入后输入用户名密码,选中后运行向导,然后点击Generate Report,这样报告就生成了,可以在里面查到系统配置是否有问题,报告可以保存为一个html的文件。还可以在控制面板的管理工具界面,打开Event Viewer,选中Application,右键保存为一个evt的文件,选中System,右键保存为一个evt的文件。