我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统如何删除较早的记录和历史数据?

问题描述:
Continuum系统如何删除较早的记录和历史数据。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

删除较早的记录和历史数据:可以在ListView中查看报警,选择DeleteAll把所有报警记录删掉,也可以在数据库中进行操作,打开SQL Server,新建一个查询,写入相应的脚本,脚本中可以规定删除的报警类型和时间段,执行。也可以设置定期删除的程序。对于趋势记录,可以先导出备份,再删掉。