我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建串口通讯?
问题描述:
Continuum系统如何创建串口通讯。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

串口通讯:打开comm1,需要双向通讯时,Default Mode选择Autoset,在setting中选择通讯速率和奇偶校验,这样串口参数就配置完成。需要做一个程序来对串口进行操作,程序中包含打开端口的命令。Continuum系统无法识别16进制数据。接收数据同样需要一个程序。