我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建第三方接口(1)?
问题描述:
Continuum系统如何创建第三方接口(1)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

第三方接口(1):与第三方接口主要通过网关,打开一个bcx,在Options里可以查看已激活的接口,485通讯和TCP/IP通讯只能二选其一,打开,comm1,在Default Mode中选择Xdriver,Xdriver File Name选择ModbusRTU二代协议,点击Apply。下载完成后,查看Xdriver Status,显示已经安装成功,此时就可以与ModbusRTU通讯了。

如果想用TCP通讯,则在Xdriver File Name里选择ModbusTCP。当接到comm2口的时候,由于comm2口有两种接线方式(485/232),需要建立一个InfinityNumeric,在虚拟点中的Xdriver选择端口并填写相关信息。