我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建第三方接口(3)?
问题描述:
Continuum系统如何创建第三方接口(3)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

第三方接口(3):Xdriver File Name里选择ModbusTCP,bcx只能激活一个口用于ModbusTCP,如果想要更改端口协议,需要先reset控制器,再重新操作定义端口。在InfinityString中打开ModbusIP_Setup,在Xdriver中选择端口,填写端口信息。然后新建一个InfinityNumeric,每个ModbusTCP产品需要建一个Numeric,在Xdriver中选择端口,填写端口信息及设备地址。为对象点新建一个InfinityNumeric,在Xdriver中选择端口,填写端口信息及点位信息。同样,为避免Xdriver点的频繁读取造成的网络拥挤,需要为Xdriver做一个程序来建立一个镜像的点。