Video:Continuum系统WebClient如何配置?
问题描述:
Continuum系统WebClient如何配置。所属产品线:
Andover Continuum解决方法:
WebClient配置:在控制面板中打开管理工具,打开IIS,查看WebSites文件夹下是否已建立NewgraphicsFile和Webclient,都有的话证明安装成功。
回到控制面板管理工具界面,打开Component Services,在DCOM Congig子拉菜单首先打开AccDataServices的属性,点Security,点Customize的Edit,添加用户,选本机。再打开AccXml、ACWeb和ACWPP,重复在AccDataServices中的操作,则DCOM全部配置完成。在IE浏览器上输入这个WebServer的IP,登录界面出现,输入用户名密码,进入到WebServer。
是否有帮助?