我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统WebClient如何安装(1)?

问题描述:
Continuum系统WebClient如何安装(1)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

WebClient安装(1):在安装WebClient之前,先要在Windows控制面板中安装IIS程序,然后按照提示运行SETUP,安装完成后,点击Stand Alone,填写密码,打开工作站配置,填写密码,然后配置完成。