我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:I/NET系统网络结构及硬件是什么?
问题描述:
I/NET系统网络结构及硬件是什么。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

网络结构及硬件:I/NET系统架构共分为三层网络。

第一层网络是门禁的工作站、服务器、相应的视频的服务器、手机电脑客户端,Xenta527网络服务器将I/NET的协议转换为以太网协议。

第二层网络是控制网络,设备主要是7798门禁区域控制器,一个区域控制器最多接64个门。

第三级网络叫做控制子网,主要设备是门控制器及输入输出控制器。

每一级网络都有相应的规模和限制,第一级以太网级最多可以接6400个网络控制器,第二级控制局域网最多可以接63个区域控制器,第三极控制子网,每个区域控制器最多可连接32个网络地址。区域控制器和门控制器之间支持环路连接。可以和Vista系统无缝集成,也能与Pelco数字视频系统无缝集成。