我们今天能为您提供什么帮助?

Video:I/NET硬件如何连接?

问题描述:
I/NET硬件如何连接。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

I/NET硬件连接:Xenta527左上角G和G0链接24V电源,右下角为485端子,用于连接区域控制器,中间右侧为以太网端子,用来和电脑进行网口的通讯,左侧RJ11端子用来连接超级终端对控制器进行修改。Xenta527的默认IP地址为192.168.255.2。Xenta527必须单独供电。Xenta527与7798C通过TB3端子相连。7798C的硬件修改需要通过HHC仿真程序,用来修改7798C的波特率、通讯方式等,用串口线缆连接电脑。SCU1284的地址通过拨码来设置。