Video:I/NET系统硬件如何设置?
问题描述:
I/NET系统硬件如何设置。所属产品线:
TAC I/NET解决方法:
硬件设置:首先对硬件的地址、波特率进行设置,先设置Xenta527的参数,找到超级终端,打开超级终端,起一个名字,选择相应的串口,波特率选择默认设置,点击回车,显示出登录窗口,用户名密码均为root,回车,在命令行窗口输入setip,回车,不使用DHCP,回车,此时可以看到设备当前IP地址,在后面写上需要更改的IP地址,回车,无需修改的参数直接回车,最后直接重启IP Interface,则IP地址设置完成。
在已经知道IP地址的情况下,也可以通过打开浏览器,输入IP地址,进入Xenta界面,在Configuration里面,选择Network,TCP/IP,然后设置网络参数,Save后设备会重启。在安装文件源里找到Suppotr文件夹里面的HHC文件夹,进入后双击打开HHC软件,在空白地方点右键,选到相应的COM口,在软件里修改其地址与通讯速率。
是否有帮助?