Video:I/NET系统I/O服务器如何配置?
问题描述:
I/O服务器如何配置所属产品线:
TAC I/NET解决方法:
I/O服务器配置:首先对I/NET服务器进行配置,点开I/NET configuration,双击默认文件config1,输入I/NET登陆的用户名密码,点击OK,Link Type选择Direct,选择端口及波特率,设置虚拟服务器地址,串口连接的设置就完成了。如果采用TCP/IP方式连接,则需要Enable TCP/IP,在Refercence host里输入Xenta527的IP地址。勾选Enable access control,其他选项无需改动,点击OK,关闭。
打开I/NET主程序,输入用户名密码,打开了I/NET的主界面。双击右下角I/NET IO Server图标,又打开了I/NET configuration窗口,重新进入,则原来灰色的窗口现在可以选择,点击Host Mask,看到Xenta527,双击,打开掩码编辑器,点击Set All,选择不过滤任何信息。
是否有帮助?