我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:I/NET系统操作员权限如何设置?
问题描述:
操作员权限如何设置。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

操作员权限设置:在I/NET主界面,Edit,Host Computer,Password,列出了目前I/NET所有的操作员,添加,输入信息,下面表中列出了I/NET的操作权限,也可以对当前用户可以看到的租户进行选择及持卡人的相关信息。点击OK后,新的账户就生成了。

重新添加一个用户,在用户名中输入当前的电脑名或域名,格式为域名\电脑名,密码无需输入,点击OK,则通过Windows账户登录的用户就创建完成了。设置完成后,Log off,重新登录,勾选当前Windows用户,点击OK,此时登录成功。