我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:I/NET系统网络架构如何配置?
问题描述:
网络架构如何配置。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

网络架构配置:在I/NET界面点击Connect,点击OK,右下角出现状态栏,显示出当前所在网络架构。再次点击Connect,点击OK。

点击Edit,Host Computer,Network Configuration,查看整个网络架构,在Xenta527后面有一个加号,代表当前控制器在线但没有存在数据库中,点击Save,加号消失。

点击Penetrate,看到下一级的7798区域控制器,点击Save,Close。

点击Edit,Host Computer,Software Restore,点中Software,默认路径,下载,固件下载完成后自动重启。

再次点击Edit,Host Computer,Network Configuration,7798名字已更改,但前面有一个星号,代表当前名称与数据库里的不一样,点击Save,星号消失,关闭窗口。

点击Edit,Controller,MCU Configuration,配置为DPU。回到Edit,Host Computer,Network Configuration,在7798页面点击下一步,可以看到1284列表,点击Save,然后双击1284,修改单地址和双地址模式,此时所有控制器在线。