我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:I/NET系统系统状态描述如何配置?
问题描述:
系统状态描述如何配置.

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

系统状态描述配置:所有开关状态和门状态都可以自由定义,点击Edit,Controller,Station Parameters,Control Descriptions,编辑控制描述,点击OK。再次进入Edit,Controller,Station Parameters,Status Descriptions,编辑状态描述,点击OK。