我们今天能为您提供什么帮助?

Video:I/NET系统输入输出点如何配置?

问题描述:
输入输出点如何配置。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

输入输出点配置:每道门一般有两个输入一个输出,需要定义门磁、出门按钮和门锁输出。点击Edit,Controller,Resident IO Points,显示所有I/NET的点的列表,添加,填写点的地址,输入点的名称及替他设置,设置刷卡信息和报警信息的优先级,为此点位选择描述为门磁点,点击OK。添加第二个点来做出门按钮,重复之前的操作,选择描述,OK。添加第三个点为门锁点,重复之前的操作,选择描述,门锁的点为三态,勾选三态控制,OK。一个门锁点创建完毕。可以通过复制的功能,简单建立第二道门的点位。