我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:I/NET系统门参数如何配置?
问题描述:
门参数如何配置。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

门参数配置:点击Edit,Host Computer,Network Configuration,进入1284的下一级,列出了之前做过的门,点击Save All,然后双击某一道门,可以更改门名称,Close。

点击Edit,Controller,Doors,在Doors窗口列出了当前所有的门的列表,双击第一道门,选择读卡器类型及是否为双向读卡,不修改两次双卡的间隔时间,设置掩码及优先级,设置门的时间参数及信息类型。

在Sounder中设置蜂鸣器的优先级,一般设为低,对门的不同状态设置蜂鸣器的报警类型。对于其他门,可以使用Copy功能。

为门添加一个时间表,点击Schedule,添加一个时间表,起一个名字,所有门的权限都基于时间表,双击一个时间表,设置起始时间及星期,特殊日期及临时日期。时间表也可以复制到其他门。在Summary中选Controller,可以看到所有点状态,验证一下门,强制控制门解锁,则相应的继电器就会打开,状态改变。