我们今天能为您提供什么帮助?

Video:I/NET系统如何添加持卡人?

问题描述:
如何添加持卡人。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

添加持卡人:首先在主界面点击Access,Tenants,添加一个租户,填写租户名、租户号、第一个租户编号及总人数,勾选相应的门,点击OK。在主界面点击Access,Groups,授权相同的人可以添加到同一个组里,双击租户,添加,填写一个组名,点击OK,选择组的类型,如一直有效、临时有效还是已经无效。再点击Door,双击选中的门,选择相应时间表的权限,其他的门同样操作,点击OK一个组就设置完毕了。

在主界面点击Access,Individual,选择租户双击,添加,填写卡号,OK。输入相应的人员信息,点击OK,在进入Field Names,在里面可以定义16个域,可以是公司、部门、员工号等,点击OK后再进入人里面,相应的公司、部门、员工号就都可以填写了。点击Doors,可以通过组授权,点击Group,双击某个组,点OK,就会显示组信息和组时间表,如果在组里成员想要单独设置权限,则双击这个门,单独设置权限。