我们今天能为您提供什么帮助?

Video:I/NET系统图形界面如何操作?

问题描述:
图形界面如何操作。

所属产品线:
TAC I/NET

解决方法:

图形界面介绍:在主界面进入System—>New Graphic Page,进入新的图形界面,点击File—>Load Btmap,插入一个底图,可以在底图上插一些文字,也可以修改字体。

点击上方I/NET—>Point,在图中门的地方放一个点,选择相应的Station及区域控制器和相应的点,在点上右键属性,可以设置点表现形式来显示门磁的状态。

也可以在图形中控制门锁打开,点击上方I/NET—>Doors,添加一个门,选择相应的门,在门上右键属性,选择表现形式,保存,回到主界面System—>Live Graphic Page,打开实时监控界面,点击门点位,可以强制打开门锁。当门磁状态与门的状态不一致时门会报警,可以双击门确认报警,则报警消失。