Video:I/NET系统有哪些常见故障排除方法(1)?
问题描述:
常见故障排除方法(1)。所属产品线:
TAC I/NET解决方法:
常见故障排除方法(1):
门控制器与区域控制器之间没有通信是由于门控制器的地址的设置与门控制器的拨码不相符;
门控制器与区域控制器之间没有通信,对区域控制器下载Firmware,下载完毕后显示软件未能下载需要维修区域控制器;
NP Routers列表中无法显示此设备可以对Xenta 527/731的内存进行清空,并重新下载Firmware;
通过串口通信时,主机与区域控制器之间没有通信需要按照正确的线序制作调试线和通信线;
I/O服务器的指示灯常亮,通信不正常要确保串口线各接脚连接正确,并执行Edit——Controller——Station Restore,选择SLI Restore;
软件中没有Access等菜单要在I/O服务器的设置中勾选Enable access control复选框,并重启软件;
在搜索门控制器时,设备的某些栏会出现“*”符号说明系统设置的单/双地址模式与门控制器的拨码不符;
设置输出点后,无法进行手动控制需要将输出点的地址改成未被占用的地址。
是否有帮助?