Video:I/NET系统有哪些常见故障排除方法(2)?
问题描述:
常见故障排除方法2。所属产品线:
TAC I/NET解决方法:
常见故障排除方法(2):
1.读卡器指示灯不正常可以进入门属性设置窗口,将LED Polarity设为Anode;
2.出门按钮按下后无法开门要在门参数设置中,将Door Strike设为Both;
3.读卡器长鸣不止可以进入门参数中的Sounder,将Sounder Polarity设为Low;
4.防反传,防尾随功能不能工作要在门参数设置中,让Door Sense Switch和Door Release Switch这两个参数和实际门磁和出门按钮的常开/常闭的连接方式相符,否则可能会出现无法显示区域号的情况;
5.刷卡不能开特定的某道门需要将门的状态恢复到Secr状态;
6.刷卡不能开门,显示信息为Bad Card Read要确保Tenant Code设置正确;
7.刷卡不能开门,显示信息为Deny Entry Ten要注意将卡号输入到Individual一栏,而不是Card No.一栏;
8.刷卡不能开门,显示信息为Deny Entry Sel由于没有选择门的时间安排或持卡人信息未能及时更新;
9.不能看到刷卡信息及报警因为没有正确设置掩码;不能用密码开门因为密码键盘的输出格式不对,I/NET不能识别4 bit的密码键盘。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。