Video:Vista系统如何修改Xenta Server的IP地址?
问题描述:
如何修改Xenta Server的IP地址。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统如何修改Xenta Server的IP地址。
Xenta Server的出厂默认IP地址为192.168.255.2,如果不知道设备已有的IP地址则需要用串口设备通过超级终端读取地址及相关信息,打开超级终端建立连接,选择相应的通讯端口参数设置回车,输入用户名及密码,当出现提示符以后输入:setip回车,选择DHCP操作后下面就会显示此时的IP地址,如果想要修改直接在此IP地址后输入新的地址然后回车,当再次输入setip可以检查IP是否修改成功,如果知道IP地址也可以通过Web网页的形式直接登录修改。
是否有帮助?