我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何在Vista数据库中创建Classic网络并修改下传Menta程序-1?
问题描述:
如何在Vista数据库中创建Classic网络并修改下传Menta程序-1。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何在Vista数据库中创建Classic网络并修改下传Menta程序-1。

确保电脑网卡及驱动工作正常后双击Server Setup(TAC Vista安装目录下),在Vista Database选择想要创建的路径,再双击Vista Server(TAC Vista安装目录下)依次选择File-Start TAC Vista Workstation,打开工作站界面,输入用户名和密码,将Server名称改成项目名依次创建端口,网络并设置好相应的参数,按F5刷新检查端口是否在线,接着选择网络创建组及设备,此时可以自动或者手动触发Service Pin将其读上来再将Menta程序导入,再次移动鼠标到网络右键选择Commission and Download下传程序完成编辑。