Video:Vista系统Xenta913网关如何连接Modbus电表?
问题描述:
Xenta913网关如何连接Modbus电表。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统Xenta913网关如何连接Modbus电表。
首先完成硬件的连接,然后创建一个项目添加Xenta913网关并在其属性页面输入IP地址,如果不知道其IP地址必须通过串口使用超级终端读取IP地址,选择端口RS232-485A,右键选择新建Modbus Master,在右边的属性窗口配置其通讯参数与Modbus电表一致,接着创建设备模板并填写所对应的Modbus电表点位的相关信息即电表寄存器地址,类型等参数然后保存模板再次添加设备添加刚刚做的模板,然后在右侧的属性对话框中输入表的地址,再在系统里添加两个文件夹分别将Xenta点位和表计点位拖拽到对应文件夹,再添加两个显示值的页面重复上步操作最后将配置的文件发送到网关。
是否有帮助?