我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何创建TAC Vista 趋势?
问题描述:
如何创建TAC Vista 趋势。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统趋势的制作。

首先进入Server Setup菜单,将格式设为10进制,然后打开工作站建立一个文件夹用来存放趋势记录,接着选中要建立趋势的点,右键选择创建趋势记录进入创建向导,在向导里面选择预制的文件需要记录的点和存放路径,在预制文件里面可以设置记录时间存放多久,如果在Active选项选择了Man-On表示趋势创建完成后开始立即开始记录分别完成点,计算每天的值和趋势图表的创建在点的趋势内以表格的形式显示信息,同时可以以多种方式来查看趋势图,也可以保存或者打印趋势在计算的趋势值内可以选择平均值还是总和等参数。