我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何创建Xenta Server网络?
问题描述:
如何创建Xenta Server网络。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何在TAC Vista中添加 Xenta Server的网络。

首先新添加一个Xenta Server设备,在其属性页面修改IP地址,接着新建一个Lonworks网络,在次网络下创建 Xenta组并新建Xenta控制器,再添加Lonworks组及设备,然后进入Xbuilder修改相应的Web数据并保存到Database中,再次回到 Xenta Server中将其属性页面的密码更改为原始密码,然后进入Xbuilder,将创建的Xenta Server的内容下载到模块中等待Xenta Server设备重启,成功后Xenta Server可以和Loworks网络设备通讯了,此时选中Lonworks对其通讯进行设置使其能够与Vista建立通讯,最后将Xenta设备程序下传到模块完成操作。