我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统如何添加IO模块及Menta程序?

问题描述:
如何添加IO模块及Menta程序。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何对 Server添加I/O扩展以及导入Xenta程序。

首先进入Xbuilder对 Server编辑在中间Network选择LON-Add IO Module相应模块,选中模块后可以手动输入Neuton ID,用同样的方法添加其他模块,接着定义各个点的功能参数类型,完成硬件点位定义后可以添加Menta程序,在系统窗口将文件名修改成项目名称,然后新建一个文件夹用来存放Menta程序,选择此文件夹右键新建一个Menta对象并将对应的程序导入此对象,接着将Network里的点位拖拽到系统对象里面对应,然后对Menta对象分配任务Task左后将程序发送到Server等待其重新启动。