我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何在Vista中设置报警?
问题描述:
如何在Vista中设置报警。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何设置报警。

首先在Manta中创建一个"风机故障报警",如果没有配置Alarm receiver当改变或者复位报警,那么在报警对话框内会显示相应的提示;如果要处理报警可以双击;如果此报警但是还是存在则颜色由红色变为绿色代表是经过确认后的报警;如果此报警已经被排除双击后报警消失,在数据库右侧右键New-Object-Alarm Receiver File新建一个文件,再在数据库Alarm Control属性对话框内添加刚刚创建的文件,此时如果模拟一个报警此时在数据库就会生成一个报警文本文档,也可以将报警转发打印机,选中TAC Vista Server依次选择New-Object-Alarm Receiver Print在其属性页面选择你的打印机,接着在Alarm Control属性对话框内添加打印机同样的操作可以将报警发给邮箱等。