我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何创建Xenta Server的报警?
问题描述:
如何创建Xenta Server的报警。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统创建Xenta Server的报警。

报警分为内部和外部报警,对于外部报警先创建一个报警文件夹再在文件夹下新建一个报警对象,点击建立的报警模块在其属性栏里面选择各项参数类型功能以及逻辑关系,进入Xbuilder找到导入控制器时候的报警文件中的报警模块,将其直接拖拽到建立的报警模块上,可以将报警也直接创建到根目录下,如果报警页面无添加则显示系统所有报警,如果添加了只显示添加了的报警。