我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统Menta 如何编程?

问题描述:
Menta 如何编程.

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程整体步骤,总共分为以下步骤:

1.设备配置;

2.编写详细信息;

3.编写程序;

4.保存文件;

5.程序结构调整;

6.仿真测试;

7.创建OP子目录;

8.检查内存使用情况;

9.下载程序。

首先新建程序点击文件-新建,在弹出的对话框里面选择对应的控制器的类型和版本,接着添加IO模块,点击OK后会自动进到编程的详细信息界面,依次输出程序的名称,简写,类型及作者,点击OK后进入程序添加界面,然后分别添加1个AI和1个AO模块,简单编辑名字后将他们对应起来完成逻辑保存,如果逻辑复杂就需要分层方法是选中模块,点击创建HFB,此过程是对程序的优化,然后按F12进行仿真来看程序是否正确,接着创建OP树状结构点击自动创建完成仿真,按F12完成仿真最后检查内存的使用情况,如无问题就可以下载程序,可以通过串口下载或者将Menta程序导入到Vista数据库通过LAN的网络下载。