我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统如何使用AI,AO,DI,DO模块?

问题描述:
如何使用AI,AO,DI,DO模块。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中AI,AO,DI,DO模块的使用。

编程前要先完成设备的定义,然后点击右键选择"simple block"在弹出的菜单中选择AI接着对AI进行编辑包括名称,单位等信息在绑定的选项里面,可以选择线性和非线性模拟量输入,线性对应的是0-10v或者4-20mA的传感器,非线性对应的是类似热敏电阻,对DI编辑时候只用输入状态在绑定时候,选择"physical input"完成对应的DI点以及常开还是常闭,对AO点类型为阀门水阀的输出单位是%,可以自己添加描述绑定还是选"physical input",接着是0-10v的对应,对于DO点类型为风机的起停完成描述即可。