Video:Vista系统如何使用DI中Online Device功能?
问题描述:
如何使用DI中Online Device功能。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中DI模块中Online Device功能的使用,其功能为检测系统设备是否在线同时是否触发一个动作作为响应。
首先在简单块中创建一个DI模块,双击此模块,在绑定对话框中选择Online Device,功能设备地址为被模块所在上级控制器的位置On/Off代表初始值,单击OK完成编辑,如果要检测网络中其他控制器,则需要在绑定对话框中的设备地址处填写对应控制器的名称即可,同时双击模块点击Help按钮可以进入帮助界面查询相应帮助信息。
是否有帮助?