我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何使用常数?
问题描述:
如何使用常数。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中Network Variable即TAC NV的使用。

其主要网络里点对点的通讯,其中DI和AI都具NV功能,同时既可以在线绑定也可以离线绑定。首先讲解离线操作在简单块里面创建一个DI模块,在绑定类型里选择NV网络地址,既可以手动输入也可以从其他程序里面导入这个点,名称分为设备名称(最大字符20),应用名称(最大字符12)和点位名称(最大字符20)Period为2次更新的时间间隔,然后用同样的方法编辑AI点,接着讲解在线操作在选择一个控制器后打开其Menta程序,然后会发现一个DI点在其Network Address 的查找里面数据库内的其他的控制器,单击OK完成在线模式下的编辑。