我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何使用表达式?
问题描述:
如何使用表达式。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中表达式的使用。

表达式可以是一个运算一个算法或者是一个逻辑表达式同时可以有多个输入或单个输入但是输出只有一个,右键选择Expression弹出表达式编辑窗口,在Expression内编辑大写字符表示模拟量,小写字符表示数字量或者常数,字符串如要算楼的冷负荷输入(A-B)*C*4.17,即A为回水温度B为供水温度C为流量4.17为系数,输出可以选择为实数,整数或者二进制将A,B,C的输入分别连接好完成编程,如果要编辑逻辑如a成立输出100,否则输出50则应输入a=0?100:50,选择好相应的数据类型,可以点击Help文档查看各个逻辑函数的意义。