我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何使用累加模块?
问题描述:
如何使用累加模块。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统累加模块的使用。

程序里面有3种模块分别是Accum,Integ和Runtime,前2种为模拟量的输入后1种为数字量的输入,右键选择简单块分别输入Accum,Integ和Rt,点击OK创建好3个模块,Accum模块累计的是一个总的消耗量Integ模块累计的是一个积分,即输入*周期,Accum模块的I为输入Rs为reset复位值Rv为复位后恢复到什么值分别对应Rs,Rv值,同时双击模块可以编辑初始值Integ模块的输入是一个速率或者流量其它设置都同Accum模块一样,Rt用于累计数字量点的运行时间将DI点与其输入I对应,双击Rt可以对时间单元进行设置0代表小时1代表分钟2代表秒。