我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统如何使用PIDA模块?

问题描述:
如何使用PIDA模块。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中PIDA的使用。

在建立好PID外部模块的编辑后点击鼠标右键选择简单块输入PIDA此时模块即创立完成,MV代表测量值将其与送风温度AI对应同时SP与送风温度设定点PVR对应上,MOD的值有0(停止运算保持上一个输出),1(正常控制),2(控制输出强制到最大值),3(控制输出强制到最小值)共4种超过这4种就默认为0,其中最大最小值有UMIN和UMAX来确定;

然后将表达式XPI对应到Mod,G的含义为比例增益将运算XPR与之对应起来,同样的Ti为积分时间将另一个运算XPR与之对应,Td为微分时间一般情况下置0,DZ为时间常数0.5最后将输出连接到水阀AO,TSg为上一个控制信号的实际值那么将AO的输出连回到TSg双击AO输入Controlint(程序运行间隔时间)和Strcke Time(控制间隔时间内控制器输出的最大改变率)的值。