我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统如何使用Menta报警模块?

问题描述:
如何使用Menta报警模块。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中报警模块的使用。

报警模块一般由DI点状态从0变为1时候触发,右键选择简单块在弹出的对话框里选择ALARM建立报警模块,双击该模块可以看到一些参数,Delay on代表当报警产生后延时多久,此报警仍然还在那么此报警触发有效从而防止瞬间误报警,扰动可以在数据库或者OP里面看到,此处的时间单位为秒priority为报警级别0最低1最高,Op Alarm Text为报警文字会出现在操作面板在Tac Vista Alarm里面,可以编辑Tac Vista内的报警文字在Alarm Control内填写具体内容后就可以将报警内容传给打印机等相关设备,在相应的Help文档可以查看报警模块的使用说明。