Video:Vista系统如何使用SEQ 模块?
问题描述:
如何使用SEQ 模块。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统SEQ模块的使用。
一般用于冷机的级数的判断其存在于简单块的集合里面,输入SEQ确定后弹出模块模型其输入为0-100%的模拟量值将PRV常数连入SEQ的输入,双击模块进行编辑Stages代表冷机的台数,由此将0-100%分成不同的段Rotate为0或者1的选择。
如选择1那么最先开的冷机最先关,Period为启动多台冷机的间隔时间(为毫秒),Hysteresis为延时用于避免冷机的频繁的启动停止已达到滞后的目的;如果此值为正数即代表启机时间往后推移;如果此值为负数即代表关机时间往前推移SEQ模块的最后输出为级数的控制。
是否有帮助?