我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何使用时间表模块?
问题描述:
如何使用时间表模块。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中时间表模块的使用。

右键选择简单块,在弹出的对话框中输入TSCH创建时间表模块,双击模块进入编辑界面选择TimeSchedule进行时间编辑,在新弹出的对话框内可以进行周时间表和假期时间表的编辑,MAX为时间段的数量上限为50注意会占用内存,在周时间设置处点击Add完成各个时间段的时间表编程,假期的编辑和周类似,如果是每年都是这个假期时间则用通配符*代替年份,如果Start time和Stop time都输入00:00则代表全天关,如果Start time设成00:00Stop time输入24:00则代表全天开选择OK完成时间表的创建,创建一个表达式A<0将其输入连接时间表的输出,其输出到DO点上面完成编程。