我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统Xenta 控制器中的趋势使用?

问题描述:
Xenta 控制器中的趋势使用。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统 Xenta 控制器中的趋势使用。

先提前创建好一个模拟量的点AI(房间温度),选择Options-Treng Logs,在此选择要记录趋势的数量最大值是50,双击趋势日志可以对其命名,以及信号Log Interval是采样间隔Log Space是记录存放的趋势存储时间,同时类型有4种可选选择第一种在TAC Xenta循环存放在TAC Vista存储在Control选项里面选择手动的启用,或者自动的启动趋势,若果选择手动则可以选择相应的记录时间段如果选择了自动则可以引入一个变量由其触发记录,如果选择了No stop if logically activated代表变量由1变为0的时候不停止继续记录,Clear log at start代表趋势日志开始的时候是否要清楚之前的日志。