我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何使用分断线性曲线模块?
问题描述:
如何使用分断线性曲线模块。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统分断线性曲线模块的使用。

右键选择简单块分别输入Curve和Vector建立2个模块双击Curve模块,在性能参数对话框内输入若干X,Y轴坐标,如果Limit设置为0那么在X轴区间外的系统会自己对应一个Y值;如果Limit设置为1,则在小于X1的区间Y值等于Y1(即X1对应的值),在大于Xn的区间Y值等于Yn(即Xn对应的值),此时将其输入接上即可完成设置,双击Vector模块在性能参数对话框内输入一个X的区间同时对应Y的值类似Y=f(X)的函数当X小于Min或者大于Max,则Y值保持对应的XMin或XMax的值在外部建立一个输入点即可完成编程。