Video:Vista系统如何使用HFB分层功能模块和宏?
问题描述:
如何使用HFB分层功能模块和宏。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统HFB分层功能模块和宏的使用。
HFB是分层功能模块可以使程序简单化,双击进入程序编辑界面单击右键选择Compress HFB,退出返回主界面,首先选中要编辑的程序右键选择Create HFB,输入名字单击OK后即生成一个HFB模块,在没有逻辑程序的情况下可以直接右键选择HFB创建模块,然后双击模块在里面编辑程序逻辑程序,需要I/O点和外部实际点相连所以先右键选择HFB I/O完成I/O点的创建,并连接好退出返回到主界面后可以从外部看到HFB的外部的I/O点将其链接好后完成编程,宏的编辑为右键选择Load Macro可以选择默认的数据库导入,也可以保存已有的程序(文件后缀为AUT)供后续使用。
是否有帮助?