我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统如何查看信息表单?

问题描述:
如何查看信息表单。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何查看信息表单。

编辑完所有程序后点击Option-Device Specification此项能够显示使用的是什么控制器,程序版本,I/0模块等在Program Specification内可以看到程序的名字,作者,类型,程序ID以及公共信号等,在Constants Table内可以看到常数的信息以及修改程序,在I/O Configuration Table里面可以查看所有的I/0点同时可以进行修改,在Time Schedule Table里面查看时间表以及修改,在Alarm Text Table里面可以看到编辑过的报警点同时也能够在此修改,在Trend Log Definition里面可以看到编辑过的趋势同时也能够在此修改,在Public Signal Table里面可以看到编辑过公共信号,点击Show HFB Navigation Tree显示HFB的导航树可以方便在各个HFB间进行切换。