Video:Vista系统如何使用程序仿真及检查内存?
问题描述:
如何使用程序仿真及检查内存。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中如何使用程序仿真及检查内存。
打开一个编辑好的逻辑程序,按F12或者选择工具栏Option-Simulate进入到仿真界面,分别介绍Online(在线),Execute(进入仿真模式),Step(分步给命令),Skip Const(忽略常数),状态窗口,复位键,左边按钮为物理 输入的AI,DI。
如果想要将状态记录可以将鼠标移到目标模块,右键Record功能同样的操作,适用于输出点不同的点对应不同的颜色,点击Execute执行仿真,此时不断修改输入点的状态或者值检查输出点的状态或者值,同时可以移动鼠标到左侧模块右键在弹出的对话框选择Automatic波形来显示逻辑关系,查询内存使用情况是通过点击Option- Memory Usage查询。
是否有帮助?