我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何使用TACNV进行点对点通讯?
问题描述:
如何使用TACNV进行点对点通讯。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何使用TACNV进行点对点通讯。

首先在数据库里面建立好Xenta302和Xenta401,目的是在Xenta401内建立一个TACNV的点使得其与在Xenta302的AI点相连,打开Xenta401的程序,双击AI点选择绑定在编辑对话框,选择TACNV(Network Variable),在网络地址里面选择要和Xenta401对应的点,选择OK保存后关闭Menta程序,此时选中Xenta401右键Commission and Download将程序下载到Xenta401,在Xenta302内改变这个对应点的数值,刷新后再次进到Xenta401参数里面可以看到相应的点的数值也发生变化。