我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统创建Xenta Server的趋势?
问题描述:
创建Xenta Server的趋势。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统创建Xenta Server的趋势。

点击Xenta Server右键编辑进入Xbuilder界面,新建一个趋势日志文件夹,选中此文件右键New-Object-Trend Log完成趋势对象的建立,然后将需要采样的点拖拽到Trend Log的input,接着对趋势进行具体定义在右边的属性窗口进行各项参数配置,接着添加一个趋势的页面将各个建立的趋势对象拖拽到该页面中,同样趋势页面的属性也可以进行相应的配置,如果控制内已经做了趋势则可以直接将控制器内的趋势拖拽到趋势页面。