我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何创建Xenta Server图形?
问题描述:
如何创建Xenta Server图形。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统在Xenta Server内制作图形,并用过Web的方式来访问图形。

首先进入数据库的Xbuilder创建一个新文件名称为图形,点击此文件导入一个已经保存好的图形文件,然后将程序里面的各个点拖拽到相应的值上面完成绑点操作,再次添加一个图形页面将编辑好的图形对象拖拽到此图形页面中,接着再导入主页的图并建立一个图形将编辑好的主页图形对象拖拽到此图形页面中,最后将主页的图形页面拖拽到AHU主页的对象上面保存后发送项目,等待重启后即可以通过网页Web的形式访问了。