我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统如何对 Server的用户及权限的配置?

问题描述:
如何对 Server的用户及权限的配置。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何对 Server的用户及权限的配置。

此配置只能通过Web的方式进行操作,首先登录 Server选择Configuration-User Administration在此可以创建一个新的用户包括创建用户名及密码等参数,然后进入到Access Rights页面进行授权配置,在File System Explorer下面选择要控制的文件,再勾选右侧r或者r/w赋予此用户对于这个文件的授权,最后点击保存,再次登录后只能看到之前授权能看到的文件了。