我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何创建时间事件?
问题描述:
如何创建时间事件。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何创建时间事件如何创建时间事件。

右键选择New-Object-Time Event Object创建时间事件,双击建好的时间事件,在弹出的对话框中选择Time Event Settings分别进行Interval type(时间间隔类型)以及开始,结束时间,相对应的月份和天,在Interval type里面还可以设置Relative(相对时间),此时Time Interval菜单由灰色变亮成为可以设置的参数代表间隔时间,再次右键选择New-Object-Time Event List创建清单,双击此清单可以添加多个时间事件,这样每一个时间时间都能触发某一个事件。