我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统OPC的配置如何使用?
问题描述:
OPC的配置如何使用。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统OPC的使用方法,首先介绍TAC Vista用于OPC的客户端,点击Vista Server右键New-Device-OPC Server,接着打开配置工具OPC Tool进行本地查找选择想要控制的点,然后右键创建TAC Objects输入系统名称和密码将其加入。

如果TAC Vista作为OPC Server首先要确保电脑安装TAC OPC Server的软件确认加密狗有效,然后建立一个用户并对其进行相应配置,完成后打开OPC Server Setup,选择本地连接以及相应的用户名和密码,然后打开第3方的OPC客户端通过它查找TAC OPC Server,然后添加相应的点完成操作。