Video:Vista系统如何使Snippet呈现数字的变化?
问题描述:
如何使Snippet呈现数字的变化。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统在制作图形过程中如何使用动态元件库的元件呈现一个数值的变化。
添加一个室外温度传感器使其数值能够正确显示,首先在元件库里选择想要添加的元件并将其拖拽到底图上在工具栏,选择Text进行该元件文字的添加,接着在Snippet里选择NumericPresentation将这个数值参数拖拽到底图相应位置,并在其属性窗口输入单位文字大小在对象栏的扩展菜单选择绑定功能进行编辑。如果要显示小数则在对象的属性编辑菜单在Decimals处将0修改为1,此时数值显示就能到小数位了,用同样的方法可以依次编辑其它参数值。
是否有帮助?